This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:输出电压超过10V

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890112/lm22670-out-put-voltage-over-10v

器件型号:LM22670

LM22670MRX-5.0/NOPB 、输出电压应在4.75-5.25V 范围内、但我们针对 NG 器件的测试结果显示为11.7V、10.6V、我们使用其他良好的 PCB 进行测试仍然存在相同的问题、我们检查了引导电容器并对其进行了更改、这不会影响结果、 因此、我们认为这是 IC 问题、请帮助检查问题并提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有适合您设计的原理图?

    此外、在本例中、VOUT 是否遵循 VIN? 如果是、我将检查 Vout 回 FB 引脚的布线、并确保您具有用于 IC 的固定5V 选项


    谢谢

    -Arief