This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:"CMO"LDO 的差异

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, LP38693, LP5912, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870750/lp38693-difference-of-cmos-ldo

器件型号:LP38693
主题中讨论的其他器件:TLV755PLP5912TPS745

大家好、

我想知道 CMOS LDO (LP38693)和 PMOS LDO (TLV755P)之间的区别。

我们之间是否有技术文档?  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    AP7217是我们要更换的器件。

    我们是否有我们可以竞争的类似 LDO 器件? 它们的 PIN6看起来像一个特殊功能。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    两个器件都是基于 CMOS 的器件。
    它们都使用 PMOS 导通元件。
    我们可以使用在线 LDO 工具帮助查看两个器件之间的不同规格、您可以在 此处看到该工具、以帮助您在这两个器件之间进行选择(如果有)。

    我将添加我们营销团队的人员、帮助您选择具有 AP7217组件的 P2P 设备。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    遗憾的是、我无法从我们的产品系列中找到确切的下降。 但是、我们有许多具有类似功能的 LDO。 我们通常将该 VDOUT 称为电源正常或复位引脚。

    在 TI、我们有许多器件的性能与 AP7217类似。 TPS745是我们最新发布的500mA LDO 系列产品、具有集成电源正常(RESET)功能、但具有更宽的工作电压范围。 您还可以查看我们的 LP5912系列、该系列具有电源正常引脚、可实现固定输出电压调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢你的答复。 我有这个问题是因为我查看了一些 LDO 数据表、其中一些显示它们是 CMOS LDO、而另一个则未显示。 我之前提到过。 为什么他们显示他们是 CMOS LDO、这是我们可以推广的一个特殊点吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的回复、我将为客户选择合适的器件。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    CMOS 和其他类型的基于晶体管的 LDO 具有 pro's 和 con's。
    与 CMOS 竞争的主要技术称为双极结型晶体管(BJT)。
    大多数集成电路设计现在都是基于 CMOS 的、因此很难将其指向并使用它来推广组件、因为竞争对手的组件可能也是基于 CMOS 的。

    此处提供了一个良好的资源、其中提供了基于 BJT 的线性稳压器的基础知识。
    http://www.ti.com/lit/an/snva558/snva558.pdf

    此处提供了另一个讨论基于 BJT 和 CMOS 的线性稳压器的优秀资源。
    http://www.ti.com/lit/an/slva072/slva072.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬