This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:设计原理图审阅

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887881/lm5118-q1-design-schematic-review

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118LM5088

附件是 使用的 lm5118&lm5088原理图、如果有任何问题、请帮助查看并给出您的意见、谢谢

e2e.ti.com/.../LM5088_2D00_5188.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user514735、

    感谢您提出问题并在设计中支持 LM5118。

    您能告诉我应用规格吗? 执行原理图审阅时需要使用这些参数。

    输入电压范围

    输出电压

    IOUTmax

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 9~~70V

    输出电压:LM5088/LM5188均为12V

    lioutmax Lm5088 =3A、LM5118 = 3.5A  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5147365、

    请在下面就 LM5118发表评论。

    原理图值看起来不错。 这里没有什么需要改变的。

    2关于 MOSFET Q3413和 Q302、我建议选择100V MOSFET。 75V MOSFET 和70V 输入电压的裕度不足。

    我已联系负责 LM5088的工程师。 工程师应尽快回复您 有关原理图的 LM5088部分的信息

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

      非常感谢您的评论、但我尚未收到针对 lm5088的回复。 工程师是否审查了我的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请为此设计发送完整的快速入门文件。 该文件可从以下位置获取: http://www.ti.com/product/LM5088/toolssoftware#devtools

    此致、

    Tim