This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:配置参数-校验和字节

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872183/ucd9081-configuring-parameters---checksum-bytes

器件型号:UCD9081

您好!

我正在编写一个脚本、用于配置 UCD9081参数。 正如我从数据表(SLVA275B)中了解到的、每次我要更新参数时、我都需要发送所附图片中表1的所有字节。

我的问题是关于最后2个字节-校验和字节。 我尝试计算这些字节、由于某种原因、我不会获得与示例中相同的校验和字节。

您能准确描述一下计算吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您不必计算校验和。 UCD9081 GUI 将导出包含校验和的十六进制文件。

    从“File->Save Configuration”(文件->保存配置)中,将“另存为”类型更改为十六进制文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我想制作自己的 GUI、因为在我的 PCB 上、我将通过 USB 与 UCD9081进行通信、并在 PCB 上使用芯片将其转换为 I2C (而不是与 USB-TO-I2C 适配器进行通信)。 因此、我想确切地知道我需要发送哪些字节。 每次需要更新参数时、我都不想检查 TI GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们不建议这样做、因为您必须通过自己的 GUI 处理所有 i2c 命令。 实施起来需要更多时间、调试和支持难度也大。

    话虽如此、请参阅以下文档、4.2.16描述了校验和。

    此致

    Yihe