主题中讨论的其他器件: CSD
尊敬的支持团队:
我们在设计中使用 BQ25713充电器 IC。
它用于标准应用电路中、但 BATFET 不存在。
4节锂离子电池用作电源。 因此、我们的输入功率为11.2~16.8V、最大为7A
我们在转换器原理图中使用 CSD17577 MOSFET 和2.2uH 电感器。
此外、我们还在两侧将1 Ω 和1nF 的 RC 缓冲器并联安装到 LO MOSFET 上。
当我们尝试在20V 下提供100W 的输出功率时、我们面临过热问题–即使在最轻的条件(16.8V 输入)下、MOSFET 的温度也会上升到120°C 以上
由于该设计的机械特性、我们不允许使用任何散热器。 我们可以使用具有更大外壳的 MOSFET、而不是使用它们、但我们不确定是否会因高转换频率和芯片表面的增加而从中受益。
我们已经尝试了下一种方法:
-使用另一个 MOSFET (17304)、其温度较低、最高值为126°C
-短接栅极电阻器-以实现更高的 dV/dt
您能不能推荐、我们如何解决过热问题? 可能是另一个 MOSFET 或替代 IC?
--
此致、
Sergii