This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610电流校准问题?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871424/bq28z610-bq28z610-current-calibration-issue

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、团队、

我的客户在 BQ28Z610上遇到当前校准问题。 每当它们通过 bqStudio 的"Calibration"选项卡校准器件的电流时;使用充电电流时、放电电流关断~500mA;如果它们使用放电电流进行校准、则充电电流关断~60mA。 这会导致在确定 FCC 和准确 RSOC 进展时出现电量监测问题。 为什么会这样、如何纠正这种情况? 它们使用1.5A 充电和9A 放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    您的客户是否按照 bq28z610EVM 用户指南中提到的步骤进行电流校准?

    请参阅  《bq28z610EVM 用户指南》(http://www.ti.com/lit/ug/sluua65c/sluua65c.pdf)的第3.4.3节。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是的、本指南已提供给他们。 要进一步调试、校准期间是否需要.gg 和日志文件? 我可以从该器件上拉取什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  您能否提供他们的 gg 和日志文件? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    请提供设置的原理图或方框图。 我想了解正在发生的事情及其步骤、以便让应用程序尝试在达拉斯重现这一情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康德

    感谢您的帮助、我将通过电子邮件跟进这些文件。