This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555改进或现有版本

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871848/tlc555-improvement-or-already-existing-version

嗨、大家好、假期快乐!

我知道"LTC555"具有非常低的功耗(最大250uA、电容器和电阻器为1-2mA)。 我想知道、在计时器处于低电平时、不会倾弃电容器能量、而是以某种方式将其存储、可能是在内部放置第二个电容器还是线圈、这样可以减少这种情况吗? 我不知道效率会是多少、甚至是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arakel、

     您已将 LTC555指定为器件、但 TI 没有此类器件。  您还说过这是一个计时器、因此我假设您要说 TLC555、这是正确的吗?  请验证器件型号。

    此致、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 它的"TLC555"数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arakel、

    我不知道重新获得电容器电荷的实际方法。  

    计时电阻器电流是否需要为1-2mA? "电阻器"是复数的、因此我怀疑电路是 A 稳态设置。 所需的输出频率和占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、它是一个 A 稳态电路。

    电流小于1mA。 总功耗、因为它将使用电池。 计时器将用于在 F= 48Hz、T= 20ms、DutyCycle = 67%开启时启动电子器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arakel、

    以下是两个(很多)具有低计时电流的选项。

    RA = RB = 1M Ω、C = 10nF C0G/NP0

    RA = Rb = 100k Ω、C = 100nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1Mohm 似乎太类似、最大电流消耗为250uA。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arakel、

    电流是电阻的倒数,因此高电阻是较小的电流。

    仿真原理图

    仿真波形

    计时电流低于10uA、因此电流消耗不大。  

    请注意、第一个高电平脉冲比48Hz、67%占空比的 REST 更长。