This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:LMZ31707

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889671/lmz31707-lmz31707

器件型号:LMZ31707

你好。

我在 LMZ31707的运行方面遇到问题。

该电路用于正常运行。

但有一种恶意。

绿色表示 SS/TR 电压。 不工作。

将电容器插入外部以执行正常操作。

我想知道原因。 为什么会出现此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您想附加一个波形吗? 请仔细检查。 如果您还可以共享原理图片段、以帮助指出您提到的电容器、这将有所帮助。 添加电容器会使电路再次工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要你的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到您的原理图有任何问题。

    显示的波形是什么- 绿色是 SS/TR、粉色是输出电压?

    您报告的问题是否表明您无法测量 SS/TR 引脚上的任何电压(尽管输出电压正常)?

    如果您添加外部软启动电容器 C229、那么您是否会看到 SS/TR 引脚上的电压?

    我不清楚你所面临的问题是什么。