This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:ADJ 引脚上的旁路电容

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889992/lm317a-bypass-cap-on-the-adj-pin

器件型号:LM317A

我想知道 C2和 D2的功能是什么? 在 D/S 中、解释原因并不十分清楚。  

为什么 C2需要高值电容? 噪声抗扰度?  

D2有什么功能?

为什么在 IN 和 OUT 短接期间 ADJ 引脚需要放电?

50欧姆电阻器位于器件中的什么位置以限制峰值放电电流?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    C2用于改善 PSRR (输入电源纹波)您可以在此处看到差异:

    D1和 D2用于在 VIN 突然下降时保护 LM317A。 这有助于快速对调节和输出引脚上的电压进行放电、以避免超出器件的绝对最大额定值:

    我希望这有助于回答您的问题。