This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:充电芯片前的压降

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872014/bq25101-voltage-drop-right-before-the-charging-chip

器件型号:BQ25101

您好!

通过 USB 连接器为充电芯片提供5V 输入电压。 但是 、BQ25101充电芯片在"输入"时仅接收1V 电压。

这种压降的可能原因是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果为单元提供5V 电压、但器件的 IN 引脚上只有1V 电压、我建议查看 两点之间的任何可能部件。  此外、检查 PCB 是否存在可能的布局或组装错误。