This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:TPS23750评估板–HPA107未检测到或几乎未检测到连接到 NETGEAR GS350P PSE 的 PSE。

Guru**** 1429900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS2378EVM-105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871288/tps23750-tps23750-evaluation-board-hpa107-doesn-t-or-scarcely-detect-pse-connecting-to-netgear-gs350p-pse

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS2378EVM-105

你(们)好。

我们正在为 特定客户端开发 PoE 设备。

我正在设计参考 TPS23750 HPA107评估板的5V 1A PoE 电源。

我将分类定义寄存器 R3从357 Ω(2类)修正为549 Ω(2类)。

将寄存器 R10的电流检测值从0.15Ohm 更改成了0.51 Ohm。

它应该用作2类5V/1A PD。

实际上、它与 BUFFFALO BSL65-PS-2100M (IEEE802.3af 15.4Wx8))搭配使用时效果良好、符合预期。

但遗憾的是、我已更改为某些 NETGEAR 或 TP-link PoE 交换集线器、它无法正常工作。
NETGEAR GS305P 规范也是(IEEE802.3af 15.4Wx4)。

症状是,PoE LED 和5V LED 在无负载情况下每隔3到5秒闪烁一次。

在虚拟负载下、它可以从 NETGEAR 集线器识别5到10倍的 PD 感应。

我猜是由我的修正案引起的、然后我购买了新的 HPA107评估板、经过测试、但结果相同。

我也更换了电缆。我不明白发生了什么。

我想附上一些带有 TI EVA 板电压波形的照片。

非常感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我想 PD 板不会向 PSE 提供有效的 MPS (维持功率特征)以保持 PSE 端口开启。 有两种验证方法:

    1. 在 PD 板不能与 PoE 开关配合使用的情况下测量端口电流。
    2. 向 PD 输出添加一些2类负载、然后查看是否可以成功开启端口。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Penn-San

    感谢您的回复。

    我使用其他 PD (如 IP 电话)进行了测试(我想它是0类)并正常检测。

    我认为全新的 TPS23750评估板–HPA107也无法正常工作是很奇怪的、因为这是 TI 的参考设计。

    我使用 TP-LINK TL-SG1005P 5端口 PoE 集线器(IEEE802.3af 15.4Wx8)也作为 PSE)进行了测试。

    也会发生同样的情况(PoE LED 和5V LED 在无负载的情况下每隔3到5秒周期性闪烁一次)。

    我再次查看了 TPS23750 HPA107评估板数据表和 TPS23750 IC 数据表、

    它将 DET 端子连接到 PoE +、电阻为24.9kOhm/1%。

    我没有对原板做任何修改、所以它是固定的值。

    然后、我尝试连接 TI 其他 EVA 板 TPS2378EVM-105。

    该板也会发生同样的情况...(PoE LED 和5V LED 在无负载的情况下每隔3到5秒周期性闪烁一次)。

    (请参阅随附图片)

    然后、我将大约250mA 的负载连接到 TPS23750 HPA107评估板5V 输出、问题似乎有所改善。

    (尝试5-20次后检测到 PD、PSE 持续输出48V)我认为5V 负载和 PD 检测没有关系。

    它是由 PoE 集线器兼容性或某些?

    您能不能帮助您解决 这个奇怪的事情。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Penn-San

    感谢您的回复。

    我想我不明白 MPS 是什么意思。

    在下面显示的 TPS23750数据表中、第15页描述了 MPS

    >如果 PSE 具有足够的容量、则可以为 PD 供电。 一次
    >开始时,PD 必须显示维持功率特征(MPS),以确保 PSE 仍在该处。 > PSE
    >监视其输出是否有有效的 MPS,如果丢失 MPS,则关闭端口。 丢失 MPS 将使>PSE 返回到检测的初始状态。 图29显示了作为 PD 输入>电压的函数的运行状态

    但我不理解如何在参考设计中控制 MPS。

    我喜欢增大负载电流可以改善这种现象,但您能告诉我如何改进设计吗?

    例如,将第2类更改为第0类可改进此 MPS 检查? (最小3.84W 至0.44W)

    您能给我提供解决方案的建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Penn-San

    我忘记向您询问另一个问题、即初始 PD 检测不稳定。

    (第一篇帖子、第一张图片。)

    它仅取决于连接到 DET 端子的 TPS23750电阻器24.9K/1%欧姆。 (固定)

    您能不能向我建议如何改善这种现象、为什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于没有负载连接到 TPS23750EVM 和 TPS2378EVM、并且电路板本身的功耗很低、因此流经 CAT 5电缆的电流可能非常低、不符合 MPS 要求。 您必须为 EVM 输出添加一些负载、以确保 PSE 端口电流大于10mA。 MPS 与分级电阻无关、仅与您的负载相关。 在您的情况下、您可以添加5W 负载并查看端口是否保持开启。 要回答您的检测问题、只要您的检测电阻在19K 到26.5K 范围内、就应该是良好的。 PSE 可能使用某些软件来控制端口。 因此、在软件决定打开端口之前、可能需要几个检测和分类周期。 验证 PD 互操作性的一种简单方法 是使用 PD 进行 sifos 测试、并确保其符合 IEEE 标准。 谢谢。  

    IEEE 标准定义了如下 MPS 要求。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Penn-San

    感谢您的回应。

    由于您的详细解释、我以某种方式了解了这些 PoE 检测问题的原因。

    问题1:PoE LED 和5V LED 在无负载情况下每隔3到5秒周期性闪烁一次。

              原因:无负载的 TPS23750EVM 和 TPS2378EVM 不符合 MPS 要求。

              解决方案:我们必须为 EVM 输出添加一些负载、以确保 PSE 端口电流大于10mA。

             (与 PD 类别无关。)

    问题2:初始 PD 检测不稳定的另一个问题。 (PSE 尝试5-10次来检测 PD。)

             原因: 如果没有连接示波器探头、它们很快就会识别 PD。 (上一帖子中的后续信息)

                        以某种方式 向 VSS TP1证明接地会使其不稳定。 (附图1)

                        我尝试直接连接 (+48V 接地引脚、VSS -验证引脚)、并显示 CH1和 CH2反相。 (附图2)

                      宾戈! IT 成功!! 这次 NetGesr PSE 每一次检测一次!

           解决方案:在检查运行情况时、尤其是在 PoE VSS 周围时、请务必连接示波器探头。


     非常感谢您 的帮助和建议。

     我不熟悉 PoE 设备、但由于您的帮助、我在 这么短的时间内了解了许多有关 PoE 的知识。

    此致、         

              解决方案:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的更新、我很高兴看到问题得到了解决。 谢谢。

    此致、

    一分钱