This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210/BQ24212是否具有电源路径管理功能?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24650, TIDA-00049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872119/bq24210-does-bq24210-bq24212-have-power-path-management

器件型号:BQ24210
主题中讨论的其他器件:BQ24212BQ24650TIDA-00049

大家好、

我的客户需要一个具有系统功率监控器和电源路径管理功能的太阳能充电器。 充电电流为500mA

我发现 BQ24210或 BQ24212可能满足此要求。 但是、我在数据表中找不到电源监控器和电源路径管理信息。

您还有其他建议吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24210没有您想要的大量功能。

    客户是否需要 MPP 跟踪?

    另一种可能的器件是 BQ24650、请参阅 TIDA-00049。