This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:PMIC (TPS65217DRSLR)

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872041/am3358-pmic-tps65217drslr

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TPS65217

您好!

我们使用 USB 为模块供电。

VLDO2处的 LED 非常频繁地关闭。 此外、如果 USB 电压低于5V、则系统不会供电、但根据数据表、其电压范围为4.3V 至5.8V。

原理图与 BeagleBone Black 相同。

此致

Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、

    获得原理图和示波器捕获以查看问题将会有所帮助。 否则、我没有太多信息可以帮助我了解问题。

    [引述 USER="Shwetha Narayan)] VLDO2处的 LED 非常频繁地关闭。 [/报价]频率有多高? 每1秒? 是完全打开还是完全关闭、还是 LED 调光? 这些问题可以通过在示波器上进行测量来回答。

    您能否在 TPS65217 PMIC 的交流输入端接通电源? BAT 和 BAT_SENSE 如何终止? 这些问题可以通过查看原理图来回答、而不是100%依赖于您的声明"原理图与 BeagleBone Black 相同"。

    LDO1的行为是否与 LDO2相同? DCDC 转换器和 LDO3/4会发生什么情况? 这些问题也可以从示波器捕获中得到解答。