This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 DMAX 的作用(占空比钳位)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871687/ucc28070-about-role-of-dmax-duty-cycle-clamp

器件型号:UCC28070

大家好、

 

我们了解到 DMAX 引脚是最大 PWM 占空比编程引脚。

您能告诉我们 DMAX 引脚的品质因数吗?

 

而且、我们了解、我们必须将 DMAX 设置得比实际占空比更高。

但是,我们无法选择合适的 DMAX 值。

如果实际占空比约为70%、您能告诉我们建议的值吗?

您是否建议在不依赖于实际占空比的情况下使用"DMAX = 95%(典型值)"?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    在升压 PFC 中、占空比绝不等于1非常重要、因为这将导致 MOSFET 处于工作状态
    持续打开。 其结果是升压电感器将饱和、MOSFET 将失效。
    将上限设置为 DMAX 的功能限制了这种情况的发生。
    此外、UCC28070还使用电流互感器来检测漏极电流。
    如果您可以设置 DMAX 值的限值、则可以确保电流互感器有足够的关断时间来防止此组件饱和。
    使用 UCC28070时、Dmax 通常设置为95%左右。

    如果您将其设置得更高、则升压或电流互感器可能会饱和、如果您将其设置得更低、则输入电流的失真将增大。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您提供详细信息。

    我非常感谢你的合作。

    Regareds、

    隐藏