请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、
我们了解到 DMAX 引脚是最大 PWM 占空比编程引脚。
您能告诉我们 DMAX 引脚的品质因数吗?
而且、我们了解、我们必须将 DMAX 设置得比实际占空比更高。
但是,我们无法选择合适的 DMAX 值。
如果实际占空比约为70%、您能告诉我们建议的值吗?
您是否建议在不依赖于实际占空比的情况下使用"DMAX = 95%(典型值)"?
此致、
隐藏