This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:可以#39;t 与主机控制器通信

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, USB2ANY, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871358/tps23881evm-008-can-t-communicate-with-host-controller

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:TPS23881USB2ANYMSP430FR5969

您好!

我们正在开发基于 TPS23881的新 PoE 项目。

我们使用主机控制器测试 EVM、但电路板不响应任何 I2C 命令/地址。

它只能与 Booster Pack 配合使用、或者我们缺少什么?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    在尝试将 TPS23881与主机控制器通信时、是否移除了 USB2ANY 适配器和 MSP430FR5969 Launchpad? 您需要同时删除这两个 I2C 总线、然后将其连接到主机控制器。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我们未使用 USB2ANY 和 MSP430FR5969 Launchpad。

    我们已连接到此接头3.3V、GND 和 PSE_RST。 和 PSE_SCL、PSE_SDAI/O -连接到"主机控制器"。

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    请尝试将主板上的3.3V_USB、GND1、SDA、SCL 和\RESET 连接到主机控制器、并查看问题是否已解决。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Penny、

    问题已解决

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Vincenzo。

    请单击"已解决"按钮以关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    一分钱