This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:需要具有 IR 模式功能的 LM3644等汽车级器件

Guru**** 2514175 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242-Q1, LM3644, TPS92515AHV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890074/lm3644-need-a-automotive-grade-part-like-lm3644-with-ir-mode-feature

器件型号:LM3644
主题中讨论的其他器件:TL4242-Q1TPS92515AHV-Q1

您好、先生、

 我有一个具有 IR LED 的 SerDes 摄像头、希望通过 IR 模式驱动1A@20%的占空比。

我需要一个小型封装 IR LED 驱动器汽车级。

请帮我推荐。

谢谢。

α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

      很抱歉、我们没有像 LM3644这样的 Q 级器件、但您可以尝试使用 TL4242-Q1。 您的应用是什么?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     串行器/解串器摄像头红外 LED 应用。

    是否有任何 Q 级 LED 驱动器具有红外模式功能?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

      那么、您需要非常短的电流响应时间吗? 您可以列出您的要求、我们确实有多个器件可以快速驱动。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     VIN 6-36V (正常12V),输出2LED 1A@20%占空比1oKHz。

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

      它是1kHz 还是10kHz?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如10kHz。

    我们仍然需要尝试适合应用的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

      从我们的产品线来看、我们没有一个好的选择、我会将此请求转发给另一个产品线、他们可以帮助检查他们是否有好的选择。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    请看一下 TPS92515AHV-Q1。

    谢谢!