This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570不能#39;t 正常工作...

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889902/bq25570-bq25570-doesn-t-work-properly

器件型号:BQ25570

大家好、我想使用 BQ25570-EVM 板为超级电容器充电。
我查看了 BQ25570 IC、电路板的用户指南和数据表、并查看了驱动电路板的条件。
此时、我们发现的冷启动条件是 VSTOR VIN (CS)= 600mV、PIN>引脚(CS)= 15uW、EN =无关。
在各种条件下、我通过电源向 BQ25570-EVM VIN 端子 J2、J3输入600mV 的电压、EN 引脚未连接任何元件。 万用表连接到 VSTOR 端子以观察电压。
此时、VSTOR 端子的电压约为1.1V。
随时间的推移、VSTOR 已充电至1.8V
我知道电压应高于 VSTOR_CHGEN (1.8V)、并且应退出冷启动模式。
之后、我了解到 EN 引脚和 VOUT_EN 引脚连接到低电平或高电平以进入不同的模式。
然而、VSTOR 电压保持在1.1V、并且没有增加到1.8V。
因此、它不能进入另一种模式。
虽然我满足了驱动这个电路板的条件、但是我不知道为什么电路板不工作。
我希望如果我不了解情况或缺少什么,我们可以得到答案。

谢谢你。

此致、Kaon Lim