This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504和 LTO (钛酸锂)电池

Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872125/bq25504-bq25504-and-lto-lithium-titanate-cell

器件型号:BQ25504

过去、我一直使用 bq25504通过热电发生器为 LiFePO4电池充电。

我想修改这一概念、为 LTO 电池充电、提供比 LiFePO4更低的电压(放电停止为1.8V 而不是2.5V)。

可以使用 bq25504来完成吗? 如果没有,是否有可供选择的设备?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件回答。

    此致、

    Jeff