This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:充电电流为<10mA 是否可能?

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889814/bq25100-charge-current-at-10ma-possible

器件型号:BQ25100
主题中讨论的其他器件:BQ25155

大家好、

我的客户对 BQ2510x 系列有几个问题。 您能帮他们解决吗?

  1. 充电电流
    1. 在数据表的开头、描述了充电控制器支持10mA - 250mA 的充电电流。 在1mA 充电终止电流的情况下、如何理解这一点?
    2. 充电控制器是否也可以用较低的电流为电池充电?
电池和系统的并联连接
  1. 数据表描述了通常由电池供电的系统在充电时也由输出供电。 充电控制器如何在此处得出有关累加器的结论? 当电池充满时、控制器如何识别?
  2. 您是否还可以在这方面包含 BQ25155? 为什么在使用 BQ25155的充电过程中通过 PMID 为系统供电?
  3. 当充电控制器使用 CV 和 CC 为电池充电时、如何为系统供电?
  4. 系统的最大功耗有多高?
温度传感器
  1. 如果缺少电池温度传感器、对充电控制器/充电过程有什么影响?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz

    充电电流可能略低、但低于1mA 的终止电流具有挑战性。

    您的系统需要多低的充电电流和终止电流?

    "数据表描述了系统通常由电池供电、在充电时也由输出供电。 充电控制器如何在此处得出有关累加器的结论? 控制器如何识别电池已满?"  --这是非电源路径系统的常见问题。  在 CC 模式期间、电池充电器将为输出提供固定数量的电流。  该设计需要考虑系统负载、以便提供足够的电流来支持充电。  此外、当系统进入 CV 模式时、它将要求电流下降到足够低的水平以终止。  系统负载过大将会出现问题。

    BQ25155是一种非常不同的设计、需要在单独的帖子中进行处理。

    如果 TS 引脚处于开路状态、装置将进入 TTDM 模式、这与电源模式类似。  请参阅数据表8.4.5的 TTDM 部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的见解! 我有几个后续问题可以完全掌握您的答案。 我将在一个单独的帖子中询问 BQ25155。

    1. 充电电流
      • 这个问题针对的是快速充电电流、 此电流额定值为10 - 250mA、而不是终止电流。 是否可以将快速充电电流设置为低于10mA 的值、可能降至1mA?  
    2. 电池和系统的并联连接
      • 如何在不引起问题的情况下找到最大系统负载?
    3. 温度传感器
      • 如果我理解正确、第8.4.5节介绍了当 TS 在充电周期中变为高电平时会发生什么情况。 当电池充满电且 TS 保持高电时、会发生什么情况? 因此、如果客户不使用温度传感器。 它能正常工作吗?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz

    1) 充电电流--终止是快速充电电流的一个百分比,当快速充电降至10mA 以下时,调整终止以使其保持在1mA 以上(8mA 快速充电和12.5%)。  但 在较低 电流下精度会降低、约为+/- 5%。

    2) 并行连接--如果系统负载大于终止电流(1mA),充电器将不会终止充电并设置安全计时器故障(10hr )。  可以测量或计算系统电流。  

    3) 温度传感器--在 TTDM 模式下,完全充电时,充电器电压仍然施加到电池上。  通常、充电曲线会在充电完成后移除电池的电压。  如果这是可以接受的、请咨询电池制造商。