This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:关闭状态

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872160/tps51116-off-state

器件型号:TPS51116

大家好

问题1.您能告诉我它的 D/S 定义为"关闭状态"的条件是什么?

我们对关闭状态条件的期望条件是什么?

这是否意味着高侧 FET 关闭?


问题2.一旦电感上的电流低于电流限制阈值,控制器(IC)会立即打开高侧 FET?

8.3.11 VDDQ 的电流保护
SMPS 具有逐周期过流限制控制。 在关断状态期间会监控电感器电流
并且控制器在电感器电流大于过流跳闸电平时保持关断状态。 。
跳闸电平和电流感测方案由 CS 引脚连接确定(请参阅电流感测方案)
部分)。 对于电阻器感应方案、跳闸电平 VTRIP 为60mV 的固定值。

问题3.对于软启动,这是否意味着 Vddqu 的持续时间达到80%?

总软启动为85us (常数)+以下公式得出的结果?

tvddqss=(2*Cvddq*Vddq*0.8)/(ivddqocp)+85us (如上所示的常数)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaharu-San、  

    关断状态意味着高侧 FET 和低侧 FET 都关断。  

    2.是的。  

    总软启动时间可通过数据表上的等式2进行计算。 这是 Vout 从0V 上升到稳定值的时间。

    谢谢

    钱