This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:如何使 TPS53681 + 6*CSD95495QVM 6相仅具有一相输出而不执行平衡负载

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95495QVM, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872174/tps53681-how-to-make-tps53681-6-csd95495qvm-6-phase-just-have-one-phase-output-without-doing-balance-load

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95495QVM

您好!  

对于 CSD95495QVM 的一些散热问题、我们想做一些实验、将最大负载 25A 置于一个相位上、然后检查是否需要为其添加散热解决方案。

是否有办法关闭 六相上的 TPS53681负载平衡并使一相正常工作?

谢谢、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,要将相位数减少到单相,您可以在上电时将 CSP2上拉至3.3V,或使用所有6个相位打开 VR,然后发出 MFR_SPECIFIC_20命令,如技术参考手册第136页所述。 这可以通过我们 Fusion Digital Power Designer GUI 的"all config"选项卡或您可能拥有的任何其他 PMBus/I2C 通信方式来实现。  

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubo4/sluubo4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    请按照以下步骤操作。

    1.将 TI USB-TOGPIO 总线连接到电路板

    2.打开 TI Fusion GUI

    3.在电源轨#1 中、跳转至"All Config"、然后找到"MFR_SPECIFIC_20"、将此电源轨更改为"Single Phase"、然后"Write to Hardware"

    无论启用状态如何、您都可以随时更改它。

    谢谢

    Chasel