This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210:在无电池的情况下运行

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871678/bq24210-bq24210-operation-with-no-battery-present

器件型号:BQ24210

你(们)好

使用 BQ24210设计太阳能充电器(单路18650)。 根据数据表的典型应用、将 V_DPM 保持在未连接状态将启用电池跟踪模式、这是最优的。  下游组件(连接到 BAT)的绝对最大额定值为5.5V。 链接后回复指出、在没有电池的情况下、BAT 上的最大输出电压将为4.2V (纹波为400mV)。 我需要确认这一点适用于 V_DPM 悬空(即在电池跟踪模式下)、以便在发生故障时、电池断开连接、太阳能电池仍输出小于(或大于) OVP 电压的电压时、不会损坏下游元件。 太阳能电池的最大输出电压将始终小于20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最大输出电压限制为4.2V 单节锂离子电池。   充电器输出电压不会达到5.5V。

    请注意、输入 OVP 为7V、输出将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。