This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:计算 UVLO 电阻

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871378/tps55340-calculating-the-uvlo-resistors

器件型号:TPS55340

大家好、我正在尝试计算 UVLO 电阻器。 我尝试使用此公式  、但我似乎找不到 Ihys、I1的值、并且我不是 Vena 的正数。 在哪里可以找到这些值、或者应该使用不同的公式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    该方程式不能应用于此零件号。  

    在 TPS55340中、EN 引脚逻辑高电平(第5页)为1.08V、逻辑低电平为0.92V。 您可以使用此功能在 VIN 低至2.7V 之前禁用 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    为什么在第27页上、它会在布局中显示它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在布局中、有两个电阻器、如果将它们命名为 Rup 和 Rdown、则当 Rup 和 Rdown 远小于400k Ω 时、FB 电压 Vfb = VIN* Rdown/(Rup+Rdown)

    如果 Vfb >1.08V、则器件开启;如果 Vfb <0.92、则器件关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、  

    它们绝对被绘制为 UVLO 电阻器、而不是反馈电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    抱歉、出现拼写错误。 VFB 应为 VEN。 我们仅讨论 EN 引脚逻辑。