This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:请帮助了解如何通过 FB+ RC 调节特殊电流输出

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871668/tps63806-please-help-to-sovle-how-to-adjust-a-special-current-output-via-fb-rc

器件型号:TPS63806

目前、我想使用 TPS63806驱动3.4A 的 LED。输入为3.6V、输出需要3.7V 3.4A。我的控制逻辑是 将 IC FB 引脚与 RC (24K、1uF)电路连接、MCU 向 R r 的一侧输出8K PWM、从而调节输出电压。首先、 我断开 R 与 MCU PWM 输出引脚的连接、使 R 单侧连接 GND (模拟占空比为0%)、IC 电流输出达到3.4A。但当我连接 R wht MCU PWM 引脚、然后将占空比从20%调整为0%、 但输出电流无法达到3.4A、只能保持在2.7A。如何解决此问题?需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您使用我们的器件!

    您能否分享您的原理图、让我更容易理解。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moditz

    下面是我的原理图和 PCB 布局、期待 您的进一步回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 但是、我看不到布局。

    当 R18连接到 GND 时、您期望的 VOUT 是什么?

    RC3的输出电压是多少?

    请查看 数据表中的图17以查看 VOUT 上的最大输出电流。

    此致、

    莫里茨