This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:双相降压控制器 LM5170、如何加速?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885633/lm5170-q1-dual-phase-buck-controller-lm5170-how-to-ramp-up-speedly

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的先生:

如何快速提升 LM5170的升压转换器?

电路低于:当50Vbus 低于 HV 时、LM5170升压转换器通过 ORing MOSFET 提供功率。

我正在寻找 LM5170的哪种参数来改善斜升。

到目前为止、在仿真模型中、当 SS 电容器25nF 更改为1nF 时、这种做法没有什么帮助。

因为每个仿真结果需要3~4小时。 那么、您能否帮助建议哪个参数是 LM5170的关键参数。

BTW,等待时间来自 LM5170,而不是 Oring FET 接通延迟。 (通过仿真结果查看)

谢谢、

Aska Lee

测试条件:VIN 44V、Vo 48V、Fsw 250kHz、电感器15uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    感谢您考虑使用 LM5170。  您希望电路的电流收集速度有多快? 您会监控50V、当它下降到特定水平时、您会打开 LM5170、对吧?  如果是、您可以打开 LM5170以使其保持活动状态、然后您可以更快地转换以使 HV 接管电力输送。  

    如果可能、您可以向我们展示完整的原理图、然后我们可以查看和评论具体修改。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao:

    感谢您的回复。

    当然、我们使 LM5170保持活动状态。

    通过仿真得到的电流、LM5170期间的45.19V (从48Vo 开始)压降将备用 Vbus。

    最后、通过替换扼流电感并修改反馈补偿、将电压降提高到46.3V。

    是否有任何方法可以改善压降? (例如、修改 LM5170的参数)

    谢谢。

    Aska

    e2e.ti.com/.../lm5170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    您可以共享原理图吗?  很抱歉我刚回来。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    很抱歉耽误你的答复。

    原理图附于3/9。

    我想我通过修改补偿找到了答案。

    但是、如果您有更好的想法、请告诉我。

    谢谢。