This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:启动时电流上升至3.1A

Guru**** 2510215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871633/lm22680-current-rise-to-3-1a-when-start-up

器件型号:LM22680

大家好、

在测试了下面所示的点的电流后、发现电流在刚启动时快速流入3.1A、持续时间为173.5uS。

1、此时电流波形是否正常? 为什么会浪涌至3.1A?

2.如果异常,会造成什么风险? 可以采取哪些措施来解决这个问题?

电流波形部分放大如下

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    电路启动电压约为15V、EN 引脚上的分压器为120K 和20K、启动点的输出为零、因此转换器将在 TON-MIN 处切换几个周期、以调节输出以跟踪 SS 引脚电压、 您可以看到、Ton 为78ns、电流峰值为2.8A 、与数据表规格相匹配。 好的。  

    如果环路在 Vin=15V 至 Vout=1V 或更低转换条件下不稳定、则占空比可能会不稳定、如您所观察到的那样。

    您可以通过移除 R218和 R220对其进行测试、以查看是否有任何改进

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

    我无法理解 " 启动点的输出为零、因此转换器将在 Ton-min 处切换几个周期以调节输出以跟踪 SS 引脚电压"、 我也看不到数据表中有关启动的任何说明。

     请更具体地解释这句话吗?

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我将在通话后关闭此主题。

    B R

    Andy