This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:设计计算器中提到的 CB-引脚是什么(设置 CB/CL 比率)

Guru**** 2503365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890077/lm5066i-what-is-the-cb-pin-that-is-mentioned-in-the-design-calculator-setting-the-cb-cl-ratio

器件型号:LM5066I

您好!

我对器件的 CB/CL 比率有疑问。 在表35的数据表中、您似乎只能通过写入寄存器(0xD9、MFR_SPECIFIC_09:DEVICE_SETUP)中相应的位3 (CB/CL 比率)来设置此比率。 但在"设计摘要"的最底部的设计计算器中有一个字段"将 CB 引脚连接到"。 我希望有一个实际的 CB 引脚。  但显然没有这样的引脚。

请您为我澄清一下这一点吗?

此致、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    你是对的。 没有 CB 引脚。 请在设计计算器中将其丢弃。

    我将在下一次更新中将其删除。

    此致、Rakesh