This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:TPS65295效率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871544/tps65295-tps65295-efficiency

器件型号:TPS65295

您好、先生、

我是否可以知道 PVIN+5V 的效率曲线? 因为数据表最高仅为7.4v。

或者获得有关 TPS65295 PVIN +5V 测试结果的其他数据。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、似乎没有5V 输入电压的数据、我有一些4.5V 输入电压的数据、如果您需要参考、 您可以向我发送电子邮件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    好~我需要。

    我的邮件地址如下:

    tommy.tzeng@arrowasia.com