This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:我正在搜索从锂聚合物(2.7-3.7V)到3.3V 的产品

Guru**** 2384120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871929/tps61200-i-am-searching-something-to-go-from-a-lipo-2-7-3-7v-to-3-3v

器件型号:TPS61200

尊敬的:  

如果我们有3.7V 输入并且需要3.3V 输出、该怎么办?

大家好

Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    负载条件是什么?

    我们有许多适合电压范围的产品。