This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:电源管理审查

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, TPS561201, TPS61170, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889368/mc34063a-power-management-review

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: TPS561201TPS61170TPS61165

PCB 分为两部分。

电源:交流适配器15V 和电池11.1V (3x3.7V)  

直流/直流转换器: 用于升压/降压的 MC34063A。

我不确定配电是否有效、如下所示。

mc34063a 是合适的选择。 请给我一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeseung、

    电池电压可能为9V ~ 13.5V、具体取决于 SOC。 您是否需要为电机提供稳定的12V 电压?

    我建议更改结构如下:

    1.将15V 适配器连接到电池的输出端。 (在电池和适配器之间添加肖特基二极管、以防止反向电流)

    2.电池升高、仅适用于500mA 电机。

    降压转换器可以是 TPS561201、电压为5V 和3.3V

    4.对于 LED 背光、您是否需要将升压转换器用作 TPS61170或将 LED 驱动器用作 TPS61165。

    MC34063是一款非常老旧的器件、解决方案尺寸大且效率低。

    TPS561201

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、  

    感谢您的回复。  

    我还有其他一些问题。

    1. 我是否应该像下图那样连接二极管?

    2.如何使用 TPS61165升至28V?  

      我想它的输出是38V 固定电压、它可以通过 CTRL 引脚进行 PWM 调光来调节、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeseung、

    请将二极管从电池连接到15V 输出。 TPS61170的输出仅用于驱动电机。 TPS61170的输入来自电源总线。

    38V 是过压保护。 实际输出电压控制 FB 引脚和 CTRL 引脚信号。