This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:RX 线圈调优问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889161/bq51003-rx-coil-tuning-issue

器件型号:BQ51003

您好!

我们正在尝试使用一个较小的15mm 线圈(Abraacon AWCCA-15N15H06-C01-B 和 Wurth 760308101219)、在修改 BQ51003EVM 时、我们会遇到问题、无法让 BQ51003EVM 作出响应。  我们正在使用现成的 Anker TX 线圈(https://amzn.to/2TT4b3K) 、该线圈与 EVM 的参考 RX 线圈一起使用时工作正常(TX 和 RX 的 LED 均亮起)

随附计算出的 C1和 C2值、根据 BQ51003规范为 Wurth RX 线圈进行测量。  它们与 EVM 非常相似。

当我们将 Wurth RX 线圈+ EVM 置于 TX 线圈附近时、TX LED 会亮起几秒钟。  在此期间、RECT 电压大约为4.5-5.5V。  但是、RX LED 不会亮起。  我假设存在通信故障。

BQ51003是否存在较小线圈的问题?  我们应该得到更小的 TX 线圈吗?  是否有办法查看通信?

最棒的

Matt

e2e.ti.com/.../BQ51003-Calculations-_2D00_-Wurth-Coil.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    尝试增加 COMM 1和 COMM 2电容器、标准值为22nF、可以增加到44nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。  我在 Devkit 上的每个 COMM 电容器中添加了一个22nF 电容器、使总电容达到44nF。  我得到了非常相似的结果;TX 线圈通电、我在 RECT 上读取电压(现在接近5.5-6V)、但 TX 线圈关闭、而 BQ51003未显示充电已启用。

    有什么想法?

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    发送启动和关断期间 RECT 引脚电压的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    当然、在通电并尝试连接时、请参阅已连接。  断电看起来与该迹线开头的小脉冲非常相似。  如果我将 RX 线圈拉出、输出将衰减至零。

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢示波器捕获。

    RECT 可能无法达到7V 的目标电压、这可能是由于通信错误或系统增益不足。

    检查输出是否打开、OUT 引脚?

    如果 RECT 未达到目标电压、输出将不会打开。  当 OUT 打开时、您应该会看到 RECT 电压下降、并且通信数据包(CEP)的速率将为250ms。  如果系统调优到目标时遇到问题、它们将以30mS 的速率运行。