This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:用于纽扣电池应用的 LP5521YQ/NOPB 用量

Guru**** 2651915 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871475/lp5521-lp5521yq-nopb-usage-for-coin-cell-applications

器件型号:LP5521

您好!

我计划使用 RGB LED 来指示 我的产品中的3种不同状态、该产品由纽扣电池供电。

我有2个有关 LP5521YQ/NOPB 的问题:

1) 1) LP5521YQ/NOPB 是否适合纽扣电池供电的应用。MOSFET 驱动器 LED 是否是一种出色的方法?

2) 2)我能否根据从 uC 发送的 I2C 命令控制单独的 R/G 或 B LED、从而控制颜色状态。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      合适的工程师将在1月9日之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    1) 1)您使用的纽扣电池类型是什么? LP5521的 VCC 最小为2.7V、因此我认为 可以支持锂电池。

    2)是的、每个通道都可以单独控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纽扣电池尺寸为 CR2032,升压至3.3V。 电池寿命对于我的设计至关重要。考虑到这一事实、LP5521能否驱动 RGB LED "VLMRGB6112"而不使用消耗更多电流的电荷泵。 我的 Vcc 为3.3V、此 LED 的典型 VF 为2V、3V 和3.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    输出电流源的饱和电压最大为100mV、因此我认为无需电荷泵即可驱动您的 LED。