This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:如何驱动 UCC21520?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889734/ucc21520-q1-how-can-we-drive-ucc21520

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520

大家好、  

您能告诉我如何驱动 UCC21520吗? 驱动它需要多少个偏置电源?  

它具有高侧电源 VDDA 和 VDDB。 我们是否需要为 VDDA 和 VDDB 提供两个电源?
此外、如果我们将两个 UCC21520用于隔离式全桥整流器电路、我们是否应该提供4个偏置电源?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、  

    在半桥和全桥拓扑中使用 UCC21520-Q1时、两个栅极驱动器的 VDDA/VDDB 均可由单个隔离式电源供电。 不需要像您提到的那样具有单独的偏置电源。

    但是、请注意、这需要使用自举电路来生成高侧偏置(VDDA)。

    请参阅数据表中的下图、其中我突出显示了共享 VDD 以及自举电路。 它还注意到、这是半桥/全桥拓扑的典型应用。 在该实现中、VDD 将在两个 UCC21520-Q1 IC 上共享。

    下面显示了使用共享隔离式电源+ VDA 自举电路的全桥拓扑。

    数据 EVM 的这些链接 展示了如何使用 VDDA/VDDB 的单电源实现半桥/全桥。

    数据表的这一部分 更深入地介绍了自举电路的二极管/RES 选择。  

    这是另一个有关 自举组件选择的优秀应用手册。

    如果这已回答您的问题、您能否单击绿色按钮? 如果 您有更多问题或需要澄清某些问题、请告诉我!

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢! 我明白了!

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、  

    你绝对会受到欢迎的! 如果您将来有任何问题、敬请告知!

    最棒的

    Dimitri