This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:FB 恒定设置

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889955/tlv759p-fb-constant-setting

器件型号:TLV759P

您好!

我在下面的主题中询问了一个有关设置 TLV759的器件常量的问题。
考虑到这一建议、我提出了以下常量:
是否可以使用该常数?

输出电压:4.9V
R1 = 174kΩ Ω、R2 = 22kΩ Ω、CFF = 0.1uF
输出电压:4.3V
R1 = 150kΩ Ω、R2 = 22kΩ Ω、CFF = 0.1uF

此致、

e2e.ti.com/.../3288556

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji-San、

    是的。 这些值也起作用。

    我希望这能回答你的问题。