This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 读取微控制器 ADC 中的三相电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS7128, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870939/reading-3-phase-voltage-in-adc-of-microcontroller

主题中讨论的其他器件:ADS7042ADS7128ADS7142

尊敬的先生/女士:

                             通常、我想使用 ADC (控制器的任何参数)读取三相电压(R、Y 和 B)。 我希望为每个相位采集32个样本、因此在20毫秒(1/50Hz = 20ms)内、所有相位总共采集96个样本、并且我还希望读取信号的相位序列、无论其顺序是否正确。 我不知道如何用"C"语言进行编码、不知道如何执行上述所有操作。 请提供任何帮助。*****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、正在使用什么 MCU、它是否包含集成 ADC?  对于大多数 ADC、您提到的要求不难实现。  对于通用选项、请考虑使用 ADS7128、ADS7142或 ADS7042。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

                 我正在使用内置的 ADC-10位分辨率(逐次逼近型 ADC)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来应该可以正常工作。  如果没有、请尝试我们之前提到的 ADC 之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

                  我正在为 ADC 编码部分、以便使用数组捕获这些 R、Y、B 信号。我需要帮助或任何示例代码重新调整此级别。请帮助 SIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

                                我正在为 ADC 编码部分、以便使用数组捕获这些 R、Y、B 信号。 我想在 ADC 中读取 R、Y、B 信号、然后使用计时器 ISR 创建数组、以便在每1ms 间隔的间隔内存储该 R、Y、B 信号。我需要帮助或任何示例代码对其进行重新分层。请帮助 SIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要联系您使用的 MCU 制造商以获得此类帮助。  我们的团队不会在 E2E 论坛上提供定制代码示例支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

                 当然可以、先生。 谢谢你。