This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:镍氢 SOC 通过 VOC 跳电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ2060, BQ2060A, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889435/bq34z100-g1-nimh-soc-jumping-at-charge-with-voc

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ2060BQ2060A、GPCCHEM

简要介绍:

10多年来、我们一直在制造一个电池组、电池组的电量计最初是基于 BQ2060、现在是 BQ2060A 版本。 这是一个10芯串联镍氢电池、来自连接的 Saft、Now ARTS Energy、VH cs 3200 XL。

此电池组销售给客户、用于世界各地销售的除颤器。 自过去两年以来,我们的客户正在退回多个电池组,其中的电池组数不超过2%,因为当他们遇到问题时,BQ2060A“挂起”。 BQ2060A 与 HDQ 线通信、但是交流测量值和电量计被停止。 我们需要重新启动、移除电池电源、BQ、以便再次运行。 他们的设备和电池都通过了医疗标准、因此我们不知道为什么最近发生了这种情况。 是去年、返回的电池组从2%增加到5%或更少、在过去几个月中增加到10%或更多。 现在,出现了一个新的变量,BQ 有时会“挂起”,有时会复位,因此在与病人进行操作的过程中 SOC 会变为0,因此这可能是一个真正的问题。

解决方案

6个月前、我们进行了大量测试并尝试消除所有 EMI 和 EMC 问题、但都没有成功、因此我们决定采用基于 BQ34Z100-G1的新设计。 我们执行所有开发、测试和制造一些正常工作的电路板。 我们完成了所有步骤来连续拍摄金像、并制造了20个电池组的预制件。

 问题是、我们的电池不在化学物质中、但使用您的工具、您会向我们推荐其中一种存在的化学物质。 放电中的 SOC 完全准确、没有问题。 问题在于、如果我们使用33%的电池 SOC 充电、并保留设备的电池、则1小时后 SOC 会标记为86%。 我想是因为 VOC 曲线或类似的东西。 如果我们将电池充电至100%、一个月后、电池会标记为97%、因为电池自放电、 如果我们对电池进行放电、当它大约为 SOC 的40%时、它会变为0 SOC、因为它已完全放电、因此当月之后的实际 SOC 大约为60%而非97%。

 不可能以这种方式进入市场。 因此,我们迫切需要这方面的帮助。 我们需要知道是否有任何参数可以更改、或者必须采取哪些措施来纠正这一点、并使用我们的电池实现良好的阻抗跟踪算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    是的、GPCCHEM 是一款在线参数计算器、可帮助您确定您的单元格是否与我们的数据库匹配。 请告诉我们 GPC 输出的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../10VTCs3200_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在报告之后、我们使用6100型电池、因为第一个和第二个电池不能正常工作、因为它们在记录化学成分后始终标记为 SOC 的0%、并且电量计不计数。

    放电完全准确、没有问题。 SOC 非常精确。 问题出在部分充电或长时间将充满电的电池留在自身上之后、因为 SOC 不正常、标记在95%至100%之间、使用真实 SOC、放电时 SOC 从高值(约40%)变为高值(约40%) 由于电压结束而变为0。 因此、实际 SOC 必须约为60%(几天内自我显示)、但我认为这是由 VOC 读数引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我相信这也是由于 bq34z100-G1的性质。 10节串联电池很难对精确容量进行建模。 有一些基于 CEDV 的器件可能更适合您的用例。