This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:在温度转换期间间歇性地发生关断

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888758/tps55340-shutdowns-intermittently-occurring-during-temperature-transitions

器件型号:TPS55340

我们将 TPS55340用于8.0V -> 16V 升压稳压器。  原理图附在下面。

几个电路板出现了一个问题、即当电路板温度从~52C 转换到55C 时、16.0V 下降到8.0V 的输入电压。

有时、这会恢复并升压回16V、有时它不会并保持在 Vout = VIN 状态。

EN 线保持高电平、SYNC = 700KHz 保持稳定。

TPS55340器件本身的温度似乎没有明显高于55°C。

您能否查看下面的原理图、并推荐其他哪些内容?

此外、还随附了显示开关节点和 Vout 的波形、该波形在其停止开关时放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注 TPS55340。

    您的负载是什么? 您能否检查 FREQ 和 SS 引脚以查看它们是否在标称范围内保持稳定?

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    负载可在50mA 和250mA 之间变化。

    频率和 SS 看起来正常。

    如果 SYNC 引脚与700KHz 时钟进行交流耦合、那么如果直流电平浮动、这是否会导致关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有 COMP 和 FB 的波形? 此外、外部同步看起来是什么样子的?

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我希望确保始终满足 SYNC 的高/低阈值。 因此、在关闭时有同步波形会更好。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 VFB、Vcomp 和 SYNC 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们没有将引脚10或14 (NC)接地。  数据表显示了这些接地端。  有必要吗?  如果它们悬空、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您在关断瞬态期间是否有 COMP 波形?

    我将与其他工程师核实 NC 引脚的相关信息、并返回给您。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚才问过我们的设计人员。 NC 引脚必须接地、否则芯片将无法正常工作。 因此、请基于此修改电路。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在关断期间、我无法捕获 COMP 波形。

    NC 引脚是否有可能是问题的原因?  我要将它们连接到 GND。