This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:关断电流规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62140, TPS62140A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871813/tps62140-shutdown-current-specification

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS62150、、

TPS62140数据表显示了关断电流典型值为1.5uA、最大值为25uA  是这样吗? 该规格随温度变化的最大值仅为4uA  TPS62140A 和 TPS62150是相似的。 我怀疑这是一个拼写错误(可能应该是2.5uA?)。

请参见下面的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记。

    可能不是拼写错误。  我怀疑泄漏电流会在125 C 时增加。 比85 C 时的电流高。 我查看了类似的器件、它们具有相同的规格。  遗憾的是、到 char 数据的链接已断开、因此我无法验证、但我对此有99%的验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、您可能是正确的。 我错过了第二条线路将高温限制为85C。  图2显示了不同温度下的关断电流与输入电压、在125C 时确实显著增加-不是很高至25uA、但该图可能显示典型值而非最大值