This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:申请设计审查。

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5176, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889481/lm25118-q1-request-the-design-review

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118LM5176LM5175

你好

对于以下情况、我申请设计审查。

输入电压:10V ~ 30V

输出电压:12V

输出电流:6A


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您提出我们的问题并使用 LM5118。

    这些值对于该应用而言看起来不错。

    我建议将二极管(D3/D4/D5/D6)切换到表面贴装器件、正向压降较低。 表面贴装封装有助于保持二极管冷却。 正向压降应在400mV 至700mV 范围内。

    另一种选择是切换到 LM5176等同步器件、该器件的效率将优于 LM5118。 请看一下 LM5175 EVM

    http://www.ti.com/tool/LM5175EVM

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett