This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:有关使用 LTM3808的问题

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A, LM3880, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870485/lm3880-questions-about-using-the-ltm3808

器件型号:LM3880
主题中讨论的其他器件:SN74LV244ATPS3808
请告诉我有关如何使用 LTM3808的以下几点。
【问题1】
 ・数据表中的图12显示了使用 MOSFET 的电路示例。
是否可以直接将缓冲器(例如 SN74LV244A)连接到 TPS3808G01的/MR 引脚、并在不使用 MOSFET 的情况下控制开/关?
【问题2】
是否可以打开 TPS3808G01的 VDD 和 SENSE 引脚并在电源接通后释放/MR 引脚?
是否可以如下图所示进行控制?
【问题3】
请告诉我 TPS3808G01的/复位延迟时间。
我们有一个电路配置、可在 CT 端子上安装电容器并使用/复位延迟时间(TD)。

对于/复位延迟时间(TD)、使用了以下公式。

使用“7.6开关特性”中 TD (/复位延迟时间)的 CT = 180[nF]进行计算,
但是“最小值= 0.7 [s],典型值= 1.2 [s],最大值= 1.7 [s]”有描述,但没有计算结果。

TD (s)=CT (nF)/175 + 0.5×10^-3 (s)= 180/175 + 0.5×10^-3 (s)= 1.02907[s]

请告诉我如何计算最小值= 0.7 [s]、典型值= 1.2 [s]、最大值= 1.7 [s]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是针对 TPS3808而不是 LM3880的问题。 TPS3808团队将为您解决问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是我对您问题的回答:

    1.只要驱动逻辑低电平和高电平并保持这些信号来控制输出,就可以将缓冲器连接到控制/MR

    2.是的、您可以使用 GPIO 或开关来控制/MR。

    由于表中的数据来自具有许多变量(电容容容容差、电容类型)的实验、以及来自设计角度的公式、因此这里的/RESET 延时有一点不同。 我建议使用公式围绕您所需的延迟时间进行设计、并重新检查它是否会产生您的预期结果。

    谢谢、

    Abhinav。