This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:片上稳压器过冲问题

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889628/bq76925-on-chip-regulator-overshoot-issue

器件型号:BQ76925

您好专家、

我的客户使用的是 BQ76925、在使用内部稳压器时遇到过冲问题。 这种情况发生在非常低的速率下、在系统中不容易重现。

当外部 FET 关闭时、3.3V 电源轨上的 OV 可达到12V 峰值、如下所示。 我是否可以知道如何解决此问题?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    1、确保按图示连接晶体管。  如果晶体管直接连接到 BAT+、则 BAT+电压的上升可能会使输出尖峰。

    2使用高增益晶体管。  请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua619 第6节。

    3.确保 RVCTL 是建议值。

    4.确保 VCTL 上没有增加电容。

    5.稳压器响应速度慢,请参阅应用手册,考虑应用中是否需要应用手册中的滤波器。