This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:关于 DRV103

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889694/drv103-regarding-drv103

器件型号:DRV103

我想使用 DRV103 IC 来控制电磁阀的开/关。 我们是否需要提供控制器开启的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyson、您好!

    感谢您访问 E2E 论坛!

    您是否能够更详细地阐述您所谈论的延迟?

    如果您讨论的是器件输出 PWM 之前第一个100%占空比的可调延迟、那么这将满足您的设计需求。 如果延迟不一定对您很重要、那么您可以使引脚保持悬空、器件的延迟约为18us、这是由内部电路引起的。  

    此致、

    Andy Robles