This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:不启动

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889148/tps55340-no-starting

器件型号:TPS55340

我粘贴此原理图、因为我需要有关打开升压芯片的帮助。 我的所有电压均为:

VIN=15V

VOUT=14.8V

SS=2V

COMP=0.7V

FB=1.64V

EN=5V

SW=15V

根本不进行切换

e2e.ti.com/.../boost.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    感谢您关注 TPS55340。

    您能否仔细检查 FB 连接? 这对我来说毫无意义。

    您有14.8V 输出和1/23分压器、但 FB 电压为1.64V。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabrizio、

    我看了一下、发现引脚14和引脚116使用错误。  根据数据表、引脚16是 SW 引脚、引脚14是 NC 引脚。  因此、在原理图中、您只需将 SW 与 PGND 短路。  这可能会解释您的问题。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 抱歉、原理图错误、但装配正确。 我们还没有返回修复原理图。