This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LM1205上的短路与下冲效应、是否会导致闩锁或器件损坏?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871331/lmg1205-short--vs-undershoot-effects-on-lm1205-could-it-cause-latch-up-or-damage-to-the-device

器件型号:LMG1205

我将使用 GaN 晶体管驱动半桥、并在某些开关事件中观察 LMG1205的 HS 引脚和 VSS 引脚之间的负瞬态。 基本上、在高电流下、可以观察到下冲电压。 根据 GaN 晶体管的速度和电感负载、可以仿真该行为、并可预期该行为。  

该负峰值可在< 1ns 的时间内达到-13V、并且确实超出了 LMG1205数据表中规定的最大绝对额定值- 5V。  

尽管系统在各种电压、电流和温度点均能正常工作、但您能否回答我们的问题:

  • LM1205能否在短时间内承受 HS 和 VSS 之间的-13V 峰值?
  • 在这种情况下、器件是否可以闩锁?  
  • 对于这些瞬变、哪种故障模式?
  • 这是否会给 LM1205带来长期可靠性问题?
  • 除了布局改进和修改 Rgate 以更改 dv/dt 之外、您还会建议 di/dt 进行其他改进吗? 例如添加一些肖特基? RC 缓冲器?

示波器捕获:

(可以在右侧看到布线说明、每个信号的刻度不同、请参阅颜色)

注意:使用高带宽示波器、校准探针以及尽可能低的探针和测量电感进行测量。 此外、布局遵循应用指南、测得的电感环路小于1nH、包括电流感应电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    感谢您深入了解 lmg1205。

    LMG1205可通过其内部二极管将电流从 HB 传导至 VSS。 当 Hs 变为负值时、当 HB 降至接地以下时、电流会流动并对自举电容器进行过充。 但是、1ns 偏移不足以开启该二极管、自举电感可能足够大、从而延迟任何电流。 如果二极管导通、HB-HS 电压将在此期间增加。 您能否在大 HS 负尖峰期间对 HB-HS 电压进行示波器截图?

    没有任何像这样的短暂瞬变导致的部件损坏、似乎没有任何长期问题。 为了发生闩锁、LMG1205上必须存在高电压。 负 HS 尖峰发生在接近接地的位置、因此不存在高电压。

    容易修复的问题是经过良好调节的栅极电阻器。 但可能的一些布局修复也有助于、例如 Vgs 波形看起来有点晃动、您是否能够向我发送栅极驱动器布局以供审核(如果是敏感信息、则通过私人消息)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 我将进行捕获、以确保 HB-HS 电压处于范围内。

    我将通过私人邮件向您发送布局。  

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ernest、

    现在让我们脱机。 我将在平均时间内关闭该线程。

    谢谢、