This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:LMR14206

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889485/lmr14206-lmr14206

器件型号:LMR14206
主题中讨论的其他器件: LMR36006

尊敬的所有人:

有人可以帮助我解决我在该稳压器上遇到的 EMC 问题吗?

我遵循该参考设计、并在输入端添加了一个额外的滤波器、但在器件的谐振频率下、传导发射仍然过高

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多高?

    如果在开关频率下、滤波器会更容易、因为组件非理想因素会变得更少。 获得额外衰减所需的所有条件将为二阶滤波器建立较低的转角频率、或者在输入端具有两级滤波器。  

    遗憾的是、器件没有扩频。。。LMR36006FSC 是具有扩频的一个示例器件、如果您不想设计大型滤波器来获得所需衰减、因为扩频会抖动基频、从而降低了频谱中的开关能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    是的、它处于开关频率

    我们可以在多个电路板和多个设计上看到发射。 在我的前任设计中、电平大约为47dBuV、只是可接受的分类。 我们将相关稳压器用作24V (18-36V)至5V 应用的标准稳压器。

     

    在最新设计中、我们使用了 LMR14206的参考设计、并以 snva489C 和 snva721a 为基准进行设计。 额外的输入滤波器经过优化、其中470uF 的电感和47nF//10uF (X7R)的电容可提供最佳结果、这主要是由于稳压器谐振周围的电感器和电容器的 ESR 具有最佳谐振。 此外、我们还实现了最小环路和优化的电路板布局、如 AN-2155中所述

     

    昨天我发现、输出电感器 L1对与器件外壳的连接非常敏感。 在本设计的特定情况下、这是最不幸的情况、其中电感器距离金属外壳仅1cm。

     

    谐振频率下、传导发射从60dBuV 大幅降低至42dBuV。 将 SRN6045、33uH 更改为 SRR4528A-330M。 这已经足够了、但我们仍然不满意、因为40dB 仍然很高、并且所需的 PCB 空间仍然很大。

    因此、您建议使用 LMR36006、这是一个很好的选择。 我已经准备好了传导发射报告和一个非常紧凑的参考设计。 因此、更好的尺寸、EMI 和效率看起来很有希望。 我们目前正在将其设计到我们的设计中。 如果您愿意、我可以告诉您结果。

    如果您愿意、我还可以提供更多详细信息或测试结果。 提供有关产品的详细信息时存在保密协议限制、但原理图和布局的某些部分可以共享。

    此致、

    Ealse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ealse、

    如果您想共享信息、并希望我提供其他帮助、我将通过个人信使向您发送我的电子邮件。