This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:标称断路器功能

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871572/lm5170-q1-nominal-circuit-breaker-function

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

过去、我们得到了以下 FET 短路检查答案。

--------

检测在2~3ms 内完成。
 它仅在启动期间检测。  检测完成后、LM5170将不再监测 MOSFET 短路、直到下次启动。

LM5170仅在启动期间检测 MOSFET D-S 短路情况。  当 VCC 就绪且 UVLO 大于2.5V 时、LM5170将向 SW 节点拉电流和灌电流较小(在~mA 范围内)。  如果 SW 电压无法升高或降低、则会发生 MOSFET DS 短路。  它还拉取和灌入 BRKG 以检查断路器 FET、并执行类似的检查。

--------

请告诉我们更多信息。

  上述描述中有一个小电流(在~mA 范围内)。

请告知我们此 SW 电流的最小值。

该电流来自哪里?

3."  如果 SW 电压无法升高或降低、则会发生 MOSFET DS 短路。  "

 在这种情况下、请告诉我 MOSFET DS short 需要多少 SW 电压和项  

  

  >?ms

结果:高侧或低侧短路

请告诉我们。

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    这是 TI 专有 IP、我们无法在 e2e 中详细披露。 正如您在帖子中所引述的、我们过去提到的是故障检测背后的基本理念。 内部电路为 SW 节点提供和灌入电流(高达20mA)、以检查是否可以上拉或下拉 SW 节点电压。  如果高侧 FET 的 D-S 短接、您将无法下拉 SW。  如果低侧 FET 具有 D-S 短路、则无法上拉 SW。  用于检测的 SW 高阈值电压范围为4V 至6V、用于检测的 SW 低电压阈值小于1V。  

    希望这能澄清、

    谢谢、

    Youhao