This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:当输入= 3.8V 且输出3.3V 时、如何配置 TPS74901 Vbias?

Guru**** 2523070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889496/tps74901-when-input-3-8v-and-output-3-3v-how-to-configure-tps74901-vbias

器件型号:TPS74901

大家好、

我的客户使用我们的 LDO TPS74901来实现 输入=3.8V 和输出3.3V/2A。 附加的文件是 SCH。

我不确定 如何配置 TPS74901 Vbias。 数据表中显示 Vbias 需要>1.75+ Vout。

您能帮我回顾一下 SCH 以及如何更改吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../01_2D00_POW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    当 Vout=3.3V 时、Vbias 不能与仅为3.8V 的输入电压相连。 如果输出电流永远不会超过2A、那么我建议 Vbias 至少比 Vout 高1.64V、这意味着将其绑定到4.94V 或更高 (这是使用图8确定的、然后使用与3A 时的典型图表与 EC 表最大值之间相同的2A 裕量。) 如果您的任何事件都超过2A、我建议使用 EC 表中列出的最大值、即 Vout+1.75V (Vbias = 5.05V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的帮助!

    那么、它是否可以使用由 SCH 中的 DCDC 生产的5V 电压?

    由于直流/直流转换器、它是否会增加 LDO 的噪声?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    是的、我们的许多 LDO 用于由开关稳压器供电的系统、因此不会出现任何问题。 LDO 的输出噪声可能略高、但传入噪声将通过 Vbias PSRR 衰减、我已在数据表中包含图形、显示了您可以从该器件获得的衰减量。