This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:去饱和保护电流值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871024/iso5852s-desaturation-protection-current-value

器件型号:ISO5852S

尊敬的先生:

我们将 ISO5852S 栅极驱动器用于逆变器。  

去饱和阈值电压为9V。  

我们的 IGBT 饱和电压为1.85V。 当 VCE 高于1.5V 时、我们希望关闭脉冲。  

我们使用5个 US1NWF-7快速恢复二极管。 根据 US1NWF-7的数据表、1A 电流的正向电压下降为1.5V。 但是、当我们使用万用表测量二极管电压降时、我们仅得到0.48V 电压。  

对于去饱和检测、将有多少电流流经二极管、以及检测1.5V 去饱和情况可能需要多少个二极管。  

谢谢你。

谢谢、此致、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    DESAT 引脚提供0.5mA 的电流、因此流经二极管的正向电流约为0.5mA。 因此、在这种情况下、正向电压将非常小、就像您测量的那样。 在这种情况下、您需要许多 HV 二极管。  

    这似乎是一个非常低的 DESAT 检测电压。 您可以共享 IGBT 器件型号吗? DESAT 电压阈值应根据短路电流下的 VCE 电压而不是典型饱和电压进行选择。 请参阅此相关 的 e2e 线程 、其中介绍了 DESAT 阈值电压的选择以及必要时如何降低该电压。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们的 IGBT 模块是 FP75R12KT4。

    我们的负载电流值为20A、我们希望在负载电流超过40 ~ 45A 时关闭 IGBT。  

    请指导我们选择合适的齐纳二极管+超快速恢复二极管组合、以保护器件免受短路情况的影响。  

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    不建议使用 DESAT 方法执行过流检测、尤其是非常接近典型的 VCESAT 电平。 阈值非常接近典型电压时、很可能会发生误触发。 如果您使用的是13V 的 VGE、则共享的 IGBT 会在~5V 时显示饱和。 这将是一个更适合保护 IGBT 的检测阈值。 如果您只是尝试感应过流、我建议您使用 电流感应放大器。

    要将阈值从9V 降低到~5V、您可以串联三个 STTH112A 二极管。  

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持。 现在、我们可以使用去饱和保护。  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。