This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171充电电流标准

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889653/bq24171-bq24171-charge-current-standard

器件型号:BQ24171
你好。

在数据表的说明中、

ISET 的 mΩ 输入电压范围高达0.8V。使用10k Ω 感应电阻器时、最大输出电流为
mΩ 20k Ω 的感应电阻器、最大输出电流为2A

就是这样。 根据以下公式、40mΩ Ω 检测电阻器的最大输出电流在1A 时是否正确?
   最大充电电流= 40mV÷感应电阻器

请回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 由于最大 V_ISET 为0.8V、ICHG 为0.8V 除以20除以40m Ω、最大充电电流为1A

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。